- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
ZipUnzip NetLogic
Zip Unzip NetLogic permite crear, extraer y proteger con contraseña los archivos ZIP.
IMPORTANTE:
Este NetLogic utiliza una biblioteca de terceros. Para obtener más información, consulte NuGet Gallery | SharpZipLib.
CreateZipArchive Método
CreateZipArchive
Método Comprime un archivo o una carpeta en un archivo ZIP.
Utiliza las siguientes propiedades:
- Source
- Ruta completa al archivo o carpeta que se va a comprimir.
- Target
- Ruta completa al archivo que se va a generar.
- Password
- (Opcional) Frase que protege mediante contraseña el archivo generado.
UnzipArchive Método
UnzipArchive
Método Descomprime un archivo ZIP.
Utiliza las siguientes propiedades:
- Source
- Ruta completa al archivo ZIP que se va a descomprimir.
- Target
- Ruta de la carpeta donde se extraerá el contenido del archivo.
- Password
- (Opcional) Frase que puede ser necesaria para extraer el archivo.
Entregue su opinión