프로세스 제어 명령어

프로세스 제어 명령어에는 다음 명령어가 포함됩니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
사용할 수 없음
펑션 블록과 스트럭쳐드 텍스트
수행할 작업
사용할 명령어
아날로그 신호에 알람을 제공합니다.
ALM
솔레노이드 밸브, 펌프, 모터 등 상태가 두 가지(예: 켜짐/꺼짐, 열림/닫힘 등) 밖에 없는 이산 장치를 제어합니다.
D2SD
빠름/느림/꺼짐 피더와 같은 세 가지 상태(예: 빠름/느림/꺼짐, 앞으로/중지/뒤로 등)를 가지고 있는 이산 장치를 제어합니다.
D3SD
단일 입력의 지연을 수행합니다. 데드타임 지연 시간을 선택합니다.
DEDT
구간별 선형 함수를 기반으로 입력을 변환합니다.
FGEN
입력 신호에 상 리드-래그 보상을 제공합니다.
LDLG
아날로그 출력을 조절해 프로세스 변수를 일정한 설정값으로 유지합니다. 이때 PID 알고리즘을 사용합니다.
PIDE
열림 또는 닫힘 접점을 펄싱하여 모터 작동 밸브 같은 장치를 올리거나/내리거나 열거나/닫습니다.
POSP
램프/소크 주기를 번갈아 시행해 온도 프로파일을 따릅니다.
RMPS
스케일링하지 않은 입력 값을 엔지니어링 단위의 부동 소수점 값으로 변환합니다.
SCL
PID 루프의 0-100% 출력을 취해 주기적 펄스로 가열 및 냉각 디지털 출력 접점을 구동합니다.
SRTP
부피 흐름 등 아날로그 입력값을 시간 기반으로 누적합니다.
TOT
단일 컨트롤러 출력을 유지해 단일 프로세스 변수를 제어합니다.
IMC
최대 세 가지 서로 다른 제어 변수를 조작하여 단일 프로세스 변수를 제어합니다.
CC
최대 세 가지 제어 변수를 이용해 두 프로세스 변수를 설정값으로 제어합니다.
MMC
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal