실행
CV 출력에 대해 연산 상태 플래그가 설정됩니다.
조건 | 펑션 블록 조치 | 스트럭쳐드 텍스트 작업 |
|---|---|---|
사전 스캔 | InstructionFirstScan 설정됨 | InstructionFirstScan 설정됨 |
명령어 최초 스캔 | CVFault와 CVEUSpanInv이 설정되면 처리 폴트 참조합니다. CVFault 및 CVEUSpanlnv가 해제된 경우:
| |
명령어 최초 실행 | ProgOper가 해제됩니다. 명령어가 수동 모드로 변경됩니다. | ProgOper가 해제됩니다. 명령어가 수동 모드로 변경됩니다. |
EnableIn 지워짐 | EnableOut이 해제되면 명령어는 아무것도 하지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다. | N/A |
EnableIn 설정됨 | 명령어가 실행됩니다. EnableOut이 설정됩니다. | EnableIn은 항상 설정됩니다. 명령어가 실행됩니다. |
사후 스캔 | 취해진 조치가 없습니다. | 취해진 조치가 없습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.