CC 함수 블록 튜닝

함수 블록에는 내부 튜너(모델러)가 장착되어 있습니다. 이 튜너의 목적은 프로세스 모델 매개 변수를 식별하고 이러한 매개 변수를 내부 모델 매개 변수(게인, 시간 상수 및 데드타임)로 사용하는 것입니다. 튜너는 또한 최적의 응답 시간 상수를 계산합니다. 각 CV - PV 프로세스에 대한 다음 매개 변수를 구성하여 튜너를 설정합니다.
ProcessType
적분(레벨, 위치 제어) 또는 비적분(흐름, 압력 제어)
ProcessGainSign
설정하여 음의 프로세스 게인을 나타내고(출력이 증가하면 PV가 감소), 리셋하여 양의 프로세스 게인을 나타냅니다(출력이 증가하면 PV가 증가).
ResponseSpeed
제어 목적에 따라 저속, 중속 또는 고속입니다.
NoiseLevel
튜너가 어떤 PV 변화가 무작위 노이즈이고 CV 단계 변화에 의한 것은 무엇인지 구분할 수 있도록 하는 PV에 대한 노이즈 레벨-낮음, 중간 또는 높음 추정값입니다.
StepSize
각각 양 또는 음의 방향에서 CV 단계 변화의 진폭을 정의하는 0이 아닌 양수 또는 음수입니다.
PVTuneLimit
(적분 프로세스 유형의 경우만) PV 엔지니어링 단위에서 이 제한의 초과로 인해 튜닝 테스트를 중단하기 전에 허용할 CV 변화로 인한 PV 변화량을 정의합니다.
튜너는 적절한 AtuneStart 비트(예를 들어, AtuneCV1Start)를 설정하여 시작됩니다. 해당 AtuneAbort 비트를 설정하여 튜닝을 중단할 수 있습니다.
튜닝이 성공적으로 완료되면 GainTuned, TCTuned, DTTuned 및 RespTCTuned 파라미터가 튜닝 결과로 업데이트되고 AtuneStatus 코드가 완료를 나타내도록 설정됩니다.
AtuneUseModel 비트를 설정하여 각각 ModelGain, ModelTC 및 ResponseTC에 이러한 매개 변수를 복사할 수 있습니다. 제어 변수가 내부 변수를 자동으로 초기화하고 정상 작동을 계속합니다. 이로 인해 AtuneUseModel 비트가 자동으로 리셋됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal