함수 생성기(FGEN) 명령어에 대한 X, Y 배열 구성

X, Y 배열
탭을
속성
대화 상자에서 사용하여 함수 생성기(FGEN) 명령어의 X 및 Y 배열을 구성합니다.
팁: 속성 대화 상자에서 X, Y 배열 탭을 열려면:
  • 편집기에서 FGEN 명령어를 삽입합니다.
    함수 블록 다이어그램에 FGEN 명령어를 추가하면 Logix Designer가 명령어에 대한 지원 태그를 만듭니다.
    래더 편집기에서 명령어에 대한 지원 태그를 만듭니다. DotsIcon_v31을 선택하여
    속성
    대화 상자를 엽니다.
  • 명령어에서
    구성
    아이콘 DotsIcon_v31을 선택합니다.
이 테이블에는 탭의 매개 변수가 설명되어 있습니다.
매개 변수
설명
테이블 1 배열
테이블 1에 대해 X1 배열 및 Y1 배열의 태그(Tag)를 선택합니다. 이러한 배열은
테이블 1 - #개 요소 필요
에 대해
표시된 값보다 커야 합니다. 이 설정은
XY1Size
매개 변수에 의해 컨트롤(Control)됩니다.
속성
대화 상자에서
매개 변수
탭을 선택하고
XY1Size
를 구성합니다. 선택한 태그(Tag) 배열의 값이 테이블 1에 나타납니다.
테이블 2 배열(옵션)
테이블 2에 대해 X2 배열 및 Y2 배열의 태그(Tag)를 선택합니다. 이러한 배열은
테이블 2 - #개 요소 필요
에 대해
표시된 값보다 커야 합니다. 이 설정은
XY2Size
매개 변수에 의해 컨트롤(Control)됩니다.
속성
대화 상자에서
매개 변수
탭을 선택하고
XY2Size
를 구성합니다. 선택한 태그(Tag) 배열의 값이 테이블 2에 나타납니다.
새 태그(Tag)
새 태그(Tag)
를 클릭하여 배열에 대한 새 태그를 생성합니다.
상태
상태 비트를 포함하는 블록에 대한 읽기 전용 상태 정보를 표시합니다. 설정된 상태 비트가 없는 경우 이 필드에
확인
메시지가 나타납니다. 그렇지 않으면, 여기에 설정된 상태 비트 목록이 나타납니다. 이 목록은 상태 비트와 연결된 매개 변수 이름으로 구성되며 일반적으로 어떤 매개 변수가 유효하지 않은 값으로 구성되었는지 설명합니다.
실행 순서 번호(함수 블록 다이어그램에만 적용 가능)
루틴(Routine)이 확인된 상태인 경우 블록의 실행 번호를 표시합니다. 루틴(Routine)이 아직 확인되지 않으면
루틴 확인 안 됨
메시지가 표시됩니다. 이 항목은 읽기 전용입니다.
루틴에 설명 표시 안 함(함수 블록 다이어그램에만 적용 가능)
루틴(Routine)에 설명을 표시하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal