MMC 함수 블록 튜닝 절차

다음 단계에 따라 튜너를 구성합니다.
튜너를 구성하려면
  1. 세 개의 CV 매개 변수를 모두 수동 모드로 전환합니다.
  2. 해당 AtuneStart 파라미터를 설정합니다.
    튜너가 노이즈 계산을 위해 PV 및 CV 데이터 수집을 시작합니다.
  3. 60개 샘플(60*DeltaT) 기간을 수집한 후 튜너는 CV에 StepSize를 추가합니다.
    CV 단계 변경의 결과로 PV 데이터를 성공적으로 수집한 후 CV는 단계 변경 전에 해당 값을 취하고 AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned 및 RespTCTuned 파라미터가 업데이트됩니다.
  4. 튜닝된 파라미터를 모델 파라미터에 복사하도록 해당 AtuneUseModel 파라미터를 설정합니다.
    그러면 펑션 블록이 AtuneUseModel 파라미터를 리셋합니다.
    AutoTuneDone이 성공하면 Atune 매개 변수가 1로 설정됩니다. 튜닝이 성공적으로 완료되었습니다.
모델을 확인하고 여섯 가지 CV-PV 프로세스 모두에 대한 응답 시간 상수를 계산하려면 튜너를 세 번까지 실행하여 각각 CV1 - PV2, CV2 - PV2 및 CV3 - PV2 모델과 튜닝을 얻습니다. 각 실행 후 두 개의 프로세스 모델이 식별됩니다. CV - PV1 및 CV - PV2(하나의 CV 단계 변경의 결과로 두 프로세스 변수가 응답).
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal