CC 함수 블록 튜너 구성

다음 단계에 따라 튜너를 구성합니다.
CC 함수 블록 튜너를 구성하려면
  1. 세 개의 CV 매개 변수를 모두 수동 모드로 전환합니다.
  2. AtuneStart 파라미터를 설정합니다. 튜너가 노이즈 계산을 위해 PV 및 CV 데이터 수집을 시작합니다.
  3. 60개 샘플(60*DeltaT) 기간을 수집한 후 튜너는 CV에 StepSize를 추가합니다.
  4. 튜닝된 파라미터를 모델 파라미터에 복사하도록 AtuneUseModel 파라미터를 설정합니다. 그러면 펑션 블록이 AtuneUseModel 파라미터를 리셋합니다.
    팁:
    • CV 단계 변경의 결과로 PV 데이터를 성공적으로 수집한 후 CV는 단계 변경 전에 해당 값을 취하고 AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned 및 RespTCTuned 파라미터가 업데이트됩니다.
    • AutoTuneDone이 성공하면 Atune 매개 변수가 1로 설정됩니다. 튜닝이 성공적으로 완료되었습니다.
    • 모델을 확인하고 세 가지 CV-PV 프로세스 모두에 대한 응답 시간 상수를 계산하려면 튜너를 세 번까지 실행하여 각각 CV1-PV, CV2-PV 및 CV3-PV 모델과 튜닝을 얻습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal