PIDE 명령어 오토 튜닝

Logix Designer
응용 프로그램 PIDE 오토 튜닝 도구에서는 PIDE 명령어에 들어가 있는 개방 루프 오토 튜닝 도구를 제공합니다.
Logix Designer
응용 프로그램뿐만 아니라 PanelView 터미널이나 다른 작업자 인터페이스 장치에서도 오토 튜닝을 수행할 수 있습니다. PIDE 블록에는 오토 튜닝 태그(PIDE_AUTOTUNE 유형)가 포함되어 있으며, 이러한 태그를 오토 튜닝할 PIDE 블록에서 지정합니다.
PIDE 오토 튜닝 도구는 응용 프로그램과 함께 설치되지만 오토 튜닝 도구를 활성화하려면 활성화 키가 있어야 합니다. 오토 튜닝 도구는 펑션 블록 프로그래밍에서만 지원되고 래더 다이어그램 또는 스트럭쳐드 텍스트 프로그래밍에서는 사용할 수 없습니다.
오토 튜닝
탭에서 PIDE 블록에 해당하는 오토 튜닝 태그를 지정 및 구성하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal