MMC 함수 블록 구성
기본 구성으로 시작하여 다음 매개 변수를 구성합니다.
매개 변수 | 설명 |
PV1EUMax | PV1에 대한 최대 스케일링 값. |
PV1EUMin | PV1에 대한 최소 스케일링 값. |
PV2EUMax | PV2의 최대 스케일링 값. |
PV2EUMin | PV2의 최소 스케일링 값. |
SP1HLimit | PV 단위로 스케일링된 SP1 상한 값. |
SP1LLimit | PV 단위로 스케일링된 SP1 하한 값. |
SP2HLimit | PV 단위로 스케일링되는 SP2 상한 값. |
SP2LLimit | PV 단위로 스케일링되는 SP2 하한 값. |
CV1InitValue | 제어 변수 CV1 출력의 초기 값. |
CV2InitValue | 컨트롤 변수 CV2 출력의 초기 값. |
CV3InitValue | 컨트롤 변수 CV3 출력의 초기 값. |
프로세스 모델을 사용할 수 있는 경우 다음 파라미터를 입력하여 MMC 펑션 블록을 직관적으로 튜닝할 수 있습니다. 이 시점에서 기본 구성을 완료했습니다. 내장 튜너를 구성하지 않았습니다. 펑션 블록 변수는 자동 또는 수동 모드로 온라인 상태로 전환될 준비가 끝납니다. 튜닝의 경우 기본 설정이 사용됩니다.
프로세스 모델을 모르는 경우 자동 모드에서 펑션 블록이 올바르게 작동할 수 있도록 내장 튜너(모델러)를 사용하여 모델을 식별하고 펑션 블록을 튜닝해야 합니다.
매개 변수 | 설명 |
ModelGains | 0이 아닌 수(직접 작동하는 제어 변수는 음수, 역으로 작용하는 제어 변수는 양수) |
ModelTimeConstants | 항상 양수 |
ModelDeadtimes | 항상 양수 |
RespTimeConstants | 항상 양수 |
PV1 및 PV2에 대한 1st, 2nd 및 3rd 능동 CV | PV - SP 에러를 보상하기 위해 CV가 사용되는 순서를 지정합니다. |
TargetCV | 목표값으로 구동될 CV를 지정합니다. |
CVTargetValues | TargetCV로 선택된 경우 제어 변수가 개별 CV를 구동할 값을 지정합니다. |
TargetRespTC | 목표값에 접근하는 CV의 속도를 지정합니다. |
적분 프로세스 유형(예: 레벨 제어 및 위치 제어)의 경우, 내부 비 적분 모델을 사용하여 적분 프로세스를 근사화합니다. Factor 파라미터는 확인된 적분 프로세스 모델을 CV 계산에 사용되는 비 적분 내부 모델로 변환하는 데 사용됩니다. 이는 안정적인 MMC 실행을 제공하기 위해 필요합니다. MMC 펑션 블록은 적분 또는 비적분 프로세스 유형인 PV1 및 PV2의 모든 조합을 처리할 수 있습니다.
함수 블록은 데드타임 내부 프로세스 모델을 포함한 1차 래그와 1차 필터(최대 24개의 튜닝 매개 변수-6개 모델, 각각 4개 매개 변수)를 사용하여 CV를 계산합니다. 각 CV는 목표값에 접근할 때 각 프로세스 변수(PV)가 1차 래그 궤도를 따르도록 계산됩니다.
응답 속도는 응답 시간 상수의 값에 따라 다릅니다. 응답 시간 상수가 작을수록 제어 변수 응답이 빠릅니다. 응답 시간 상수는 PV가 프로세스의 동적 작용을 바탕으로 적절한 시간 내에 설정값에 도달하도록 설정되어야 합니다. 응답 시간 상수가 클수록 제어 변수 응답이 느려지지만 제어 변수가 더 강력해 집니다.
수동 모드에서 컨트롤 변수(control variables, CV)가 오퍼레이터 입력 수동 CV 매개 변수와 같게 설정됩니다. 수동과 자동 모드 사이의 무충돌 전환 및 제어 변수의 안전한 작동을 위해 각 스캔에서 CV가 현재 상태로부터 지정된 CV 단위 이상으로 이동할 수 없도록 CV 변화율 제한기가 구현됩니다.
CVROCPosLimit 및 CVROCNegLimit을 설정하여 CV 변화율을 제한합니다. CVManLimiting이 설정되어 있지 않으면 제어 변수가 수동 모드에 있을 때 속도 제한이 적용되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.