IMC 함수 블록 추기화
모델 초기화 발생:
- 블록의 첫 번째 스캔 중
- ModelInit 요청 매개 변수가 설정될 때
- DeltaT가 변경될 때
내부 모델 매개 변수 또는 응답 시간 상수를 수동으로 조정해야 할 수 있습니다. 이를 위해 해당 매개 변수를 변경하고 해당 ModelInit 비트를 설정할 수 있습니다. 함수 블록의 내부 상태가 초기화되고 비트가 자동으로 리셋됩니다.
예를 들어 CV - PV에 대한 IMC 함수 블록 모델 게인을 수정하는 경우 ModelInit 매개 변수를 TRUE로 설정하여 CV - PV 내부 모델 매개 변수를 초기화하고 새 모델 게인을 적용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.