스플리터 제어에 MMC 함수 블록 사용

다음 예는 MMC 함수 블록을 사용하여 스플리터를 컨트롤하는 방법을 설명합니다. 모듈 다변수 제어(MMC)의 MMC 펑션 블록 스플리터 구성 예를 참조하십시오.
항목
설명
PV1
상위 구성(더 중요)
PV2
하위 구성(덜 중요)
PV1에 대한 1st 능동 CV
CV1 (리플럭스 비율)
PV1의 2차 활성 CV
CV3 (압력 설정값)
PV1의 3차활성 CV
CV2 (스트림 흐름)
PV2의 1차 활성 CV
CV2
PV2의 2차 활성CV
CV3
PV2의 3차 활성 CV
CV1
TargetCV
CV3(가능하면 압력을 일정하게 유지해야 함)
CV3Target
60%(압력 범위 중)
MMC는 제어 목표가 다음 중요도 순서로 달성되도록 CV1, CV2 및 CV3을 계산합니다.
  1. PV1에서 SP1로 제어(PV1은 항상 PV2보다 중요하게 취급됨)
  2. PV2에서 SP2로 제어
  3. CV3에서 목표값으로 제어
CV1은 PV1에 대해 가장 능동 제어로 선택되고 CV2는 PV2에 대해 가장 액티브한 것으로 선택됩니다. CV1 또는 CV2가 포화되거나 수동 모드에 놓이면 제어 변수는 CV3을 사용하여 설정값에서 PV1 및 PV2를 유지합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal