MMC 함수 블록 튜닝
MMC 함수 블록에는 내부 튜너(모델러)가 장착되어 있습니다. 이 튜너의 목적은 프로세스 모델 매개 변수를 식별하고 이러한 매개 변수를 내부 모델 매개 변수(게인, 시간 상수 및 데드타임)로 사용하는 것입니다. 튜너는 또한 최적의 응답 시간 상수를 계산합니다.
각 CV - PV 프로세스에 대한 다음 매개 변수를 구성하여 튜너를 설정합니다.
ProcessType | 적분(레벨, 위치 제어) 또는 비적분(흐름, 압력 제어) |
|---|---|
ProcessGainSign | 설정하여 음의 프로세스 게인을 나타내고(출력이 증가하면 PV가 감소), 리셋하여 양의 프로세스 게인을 나타냅니다(출력이 증가하면 PV가 증가). |
ResponseSpeed | 제어 목적에 따라 저속, 중속 또는 고속 |
NoiseLevel | 조정기가 어떤 PV 변경이 무작위 노이즈이고 어떤 것이 CV 단계 변화로 인한 것인지 구분할 수 있는 PV 노이즈 수준의 추정값(저, 중, 고) |
StepSize | 각각 양 또는 음의 방향에서 CV 단계 변화의 진폭을 정의하는 0이 아닌 양수 또는 음수입니다. |
PVTuneLimit | (적분 프로세스 유형의 경우만) PV 엔지니어링 단위에서 이 제한의 초과로 인해 튜닝 테스트를 중단하기 전에 허용할 CV 변화로 인한 PV 변화량을 정의합니다. |
튜너는 AtuneStart 비트(예를 들어, AtuneCV1Start)를 설정하여 시작됩니다. 해당 AtuneAbort 비트를 설정하여 튜닝을 중단할 수 있습니다.
튜닝이 성공적으로 완료되면 해당 GainTuned, TCTuned, DTTuned 및 RespTCTuned 파라미터가 튜닝 결과로 업데이트되고 AtuneStatus 코드가 완료를 나타내도록 설정됩니다.
AtuneUseModel 비트를 설정하여 각각 ModelGain, ModelTC, ModelDT 및 RespTC에 이러한 매개 변수를 복사할 수 있습니다. MMC 함수 블록은 내부 변수를 자동으로 초기화하고 정상 작동을 계속합니다. 이로 인해 AtuneUseModel 비트가 자동으로 리셋됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.