- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Modifier un NetLogic
Modifiez le code NetLogic à l'aide d'un éditeur de code externe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour modifier un NetLogic
- DansVue de projet, double-cliquez sur un objet NetLogic.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Dans l'éditeur de code externe, modifiez le code NetLogic et enregistrez le fichier.CONSEIL:Vous pouvez exposer des méthodes personnalisées en ajoutant des déclarations telles que :[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Fournir une réponse