- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
LogicObject.GetPanelLoader(string)
Renvoie un objet C#
PanelLoader
qui correspond à l’objet Dynamic panel
indiqué dans l’argument.
CONSEIL:
L’API utilise l’alias généré automatiquement par le moteur de présentation lors de l’exécution pour le panneau. Consultez la rubrique Alias.
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
Arguments
- panelLoaderName(string)
- BrowseNamede l'objetDynamic panel.
Renvoie
- PanelLoader
- Objet C# correspondant à l’objetDynamic panel.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C# qui correspond à l’objet
PanelLoader1
dans lequel vous souhaitez créer un objet Motor
.var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Fournir une réponse