- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Session de variable : accéder directement à l'alias de session
Chaque NetLogic affiche la variable
Session
, qui représente le nœud de session. Vous pouvez accéder à ce nœud pour lire ou modifier les propriétés de la session.Fournir une réponse