- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Implémenter un NetLogic UIPopulator
Pointez l’objet NetLogic vers les objets graphiques.
- DansVue de projet, sélectionnezUIPopulator.
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnezet sélectionnezVariable.
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnezet saisissezModelObject.
- En regard deModelObject, sélectionnezInt32, puis sélectionnezNodeId.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- Créez un lien dynamique entreModelObjectet .
Fournir une réponse