- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer une variable limitée
Créez une variable avec des limites de valeur haute et basse qui seront liées aux jauges.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnezet saisissezConstrainedVariable.
- DansPropriétés, définissezConstrainedVariable (Int32)sur30.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surConstrainedVariableet sélectionnez .
- SousEURange, définissez les propriétés :
- DéfinissezContraintesurVrai.
- DéfinissezLimite hautesur50.
- DéfinissezLimite bassesur20.
Fournir une réponse