- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer une zone de liste
Créez une zone de liste qui vous permet de basculer entre les objets Moteur et Four.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreModèleet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéveloppezModèleet créez un lien dynamique entreItemKindet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse