- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer une méthode OPC UA
Créez une méthode OPC UA, puis modifiez son code dans un éditeur de code externe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour créer une méthode OPC UA
- Dans le voletVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surNetLogicet sélectionnez .
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur leNetlogicD’exécutionque vous avez créé et sélectionnez .L'éditeur de code externe s'ouvre. et le code suivant est ajouté dans le NetLogic :[ExportMethod] public void MethodName() { }
- (Facultatif) Renommez la méthode dans C#.
Développez le code de la méthode.
Fournir une réponse