- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Organiser les éléments de l’interface
Disposez les objets graphiques dans la fenêtre principale.
- Dans le voletVue de projet, double-cliquez surMainWIndow (type).
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Fournir une réponse