- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Contrôles de données
Utilisez des objets de contrôles de données pour visualiser les données dans votre interface d’application. Obtenez des données à partir de nœuds de projet ou d’une base de données.
Objet | Description |
---|---|
Sélectionnez des éléments dans une liste déroulante lors de l’exécution. | |
Sélectionnez des éléments dans une zone de liste lors de l’exécution. | |
Affichez les données dans une table. | |
Affichez les tendances qui présentent des valeurs issues d'une ou de plusieurs variables enregistrées ou lues en temps réel. | |
Affichez la valeur des variables bidimensionnelles dans un graphique. | |
Affichez les données sous la forme d’un graphique en secteurs. | |
Affichez les données sous la forme d’un graphique à barres. |
Fournir une réponse