- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer un enregistreur d’événements
Créez un enregistreur permettant de surveille la température actuelle.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surEnregistreurset sélectionnez .
- Configurer les événements :
- DansPropriétés, en regard deConfigurations d’événements, sélectionnez.
- DéfinissezÉcouter le sous-arbresurFaux.
- DéfinissezType d’événementsurAlarmConditionType.
- DansPropriétés, double-cliquez surEnregistreurD’événements1
- Dans le volet central, sélectionnez les variables suivantes :
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- Dans le volet central, sélectionnezAppliquer.
- Créez un lien dynamique entreBase de donnéeset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse