- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Valider des modifications apportées à un référentiel local
Enregistrez les modifications apportées à un projet uniquement sur l’ordinateur local. Les modifications enregistrées ne sont pas sauvegardées sur un référentiel. Validez les modifications afin qu’elles soient sauvegardées sur le référentiel local qui se trouve dans le dossier du projet sur l’ordinateur local.
- Sélectionnez.Enregistrer et valider
- Si le contrôle de version n’est pas configuré et que le message « Vous devez configurer un nom d’utilisateur et un e-mail dans les options de FactoryTalk Optix Studio avant d'effectuer une validation » s’affiche :
- Dans la barre de titre deFactoryTalk Optix Studio, sélectionnez.Options FactoryTalk Optix Studio
- SélectionnezContrôle de version.
- SousConfiguration utilisateur du contrôle de version, dansNom d’utilisateur, saisissez votre nom d’utilisateur.CONSEIL: LeNom d’utilisateurest le nom qui s’affiche en regard des validations lorsque vous ouvrezVoir l’historiquepour un projet. Voir l’historique identifie vos validations avec la première lettre de votre nom d’utilisateur.
- DansE-mail utilisateur, saisissez votre adresse e-mail.
- SélectionnezEnregistrer.
- DansEnregistrer et valider, sousMessage de validation, saisissez une description des modifications que vous validez.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse