- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Variable LogicObject : accès direct à l'objet NetLogic
LogicObject
: accès direct à l'objet NetLogicChaque NetLogic affiche une variable
LogicObject
, qui représente le même nœud NetLogic. Cette variable est utile pour accéder directement au nœud.Exemples
Cet exemple montre la valeur de la variable
Speed
contenue dans le NetLogic défini sur 100
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
Cet exemple montre la valeur de la variable
Speed
attribuée à la variable de nombre entier C# speed
.int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
Fournir une réponse