- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Configurer un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue
Pour afficher une boîte de dialogue lors de l’exécution, un autre objet doit appeler une méthode spécifique.
Conditions préalables
- Créez un bouton. Consultez la rubrique Créer un objet graphique à partir d'un type.
- Créez un type de boîte de dialogue. Consultez la rubrique Créer un type d'objet graphique.
- Pour configurer un bouton pour ouvrir une boîte de dialogue
- DansVue de projet, sélectionnez un objet bouton.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez, puis sélectionnez .
- Créez un lien dynamique entre l’argumentDialogueet uneBoîte de dialogue (type).Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse