- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer une base de données
Créez une base de données pour l’enregistreur d’événements.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surEnregistreurset sélectionnez .
- Ajoutez une table de base de données avec les colonnes suivantes :Nom de colonneTypeValeurActiveState_IdBooleanFalseAckedState_IdBooleanFalseConfirmedState_IdBooleanFalseTimeUtcTimeNot setMessage_it-ITStringMessage_en-USStringSeverityUInt160Pour plus d’informations, consultez Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse