Créer un bouton Entrée de chaîne activée
Lors de l’exécution, l’opérateur peut utiliser le bouton
Entrée de chaîne activée
pour ouvrir un bloc-notes ou clavier de chaînes en incrustation. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'interface d'entrée en incrustation s'ouvre. L'opérateur peut utiliser l'interface d'entrée en incrustation pour entrer une valeur de chaîne à envoyer à la connexion Valeur de la source des données.Pour créer un bouton Entrée de chaîne activée
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Numérique et chaîne > Entrée de chaîne activéeou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du bouton, ses points, l’utilisation éventuelle du clavier ou du bloc-notes d’entrée de chaînes en incrustation et du protocole de transfert de la touche Entrée.
Fournir une réponse