Touches du clavier ou pavé numérique externe
Le clavier ou pavé numérique externe comporte les touches suivantes :
- SEL [F1]Appuyez surF1sur le clavier pour écrire le caractère sélectionné dans le bloc-notes.
- Insertion/Surimpression [F2]Appuyer sur F2 pour basculer entre les modes insertion et surimpression.
- << [F3]Appuyez surF3pour déplacer le curseur à gauche dans le bloc-notes.
- >> [F4]Appuyez surF4pour déplacer le curseur à droite dans le bloc-notes.
- CLR [F5]Appuyez surF5ou sur la toucheSupprpour effacer le contenu du bloc-notes.
- Retour arrièreAppuyez sur la touche
pour supprimer le caractère à gauche du curseur. Maintenez le bouton enfoncé pour supprimer plusieurs caractères. - Flèche gaucheAppuyez sur laflèche Gauchepour déplacer la surbrillance de caractères vers la gauche.
- Flèche droiteAppuyez sur laflèche Droitepour déplacer la surbrillance de caractères vers la droite.
- Flèche vers le hautAppuyez sur laflèche vers le hautpour déplacer la surbrillance de caractères sur la ligne supérieure suivante.
- Flèche vers le basAppuyez sur laflèche vers le baspour déplacer la surbrillance de caractères sur la ligne inférieure suivante.
- EchapAppuyez sur la toucheEchappour fermer l'interface d'entrée en incrustation sans entrer de chaîne dans la connexion Valeur ou dans la zone de texte.
- EntréeAppuyez sur la toucheEntréepour écrire la chaîne dans la connexion Valeur d'un bouton Entrée de chaîne activée ou dans le champ de texte dans la boîte de dialogueConnexion ou Modifier le mot de passe.
Fournir une réponse