Mode de fonctionnement du bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation lors de l'exécution

Lorsque l'opérateur saisit une chaîne dans le bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation et appuie sur le bouton
Entrée
 :
  • Si un caractère de remplissage est configuré pour le bouton Entrée de chaîne activée (dans l'onglet
    Général
    ), et que l'opérateur saisit moins de caractères d'entrée que le nombre maximum admis, les caractères de remplissage sont placés après la chaîne de caractères saisie par l'opérateur.
    • Les espaces ont une valeur hex de 20.
    • Les zéros ont une valeur hex de 30.
    • Les caractères FF ont une valeur hex de FF.
    • Les caractères nuls ont une valeur hex de 0.
      Si le nombre de caractères entrés est inférieur à la longueur de point de la connexion Valeur, les espaces restants sont remplis avec le caractère nul.
  • La chaîne est écrite dans la connexion Valeur. Le premier caractère est placé dans l'octet d'ordre supérieur du premier mot de l'adresse de connexion, le deuxième caractère est placé dans l'octet de droite du premier mot et ainsi de suite.
  • l'interface d'entrée en incrustation est fermée.
  • Si le protocole de transfert de la touche Entrée est défini pour le bouton Entrée de chaîne activée, la connexion de la touche Entrée prend la valeur 1 et les horloges du protocole de transfert démarrent la temporisation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal