Touches d’un clavier ou pavé numérique externe

A l'exception des boutons
MAJ
et
CAP
, vous pouvez utiliser les touches d'un clavier ou d'un pavé numérique externe au lieu des boutons du clavier de chaînes en incrustation lorsque les touches équivalentes existent.
  • Maj
    Appuyez sur le bouton
    MAJ
    pour mettre en majuscule un caractère unique.
  • Tab et Maj+Tab
    Appuyez sur les boutons
    Tab
    ou
    Maj+Tab
    pour activer l'entrée pour un autre bouton. Le fait d'actionner
    TAB
    déplace l'activation de l'entrée vers le bas et vers la gauche et le fait d'actionner
    Maj+TAB
    le déplace vers le haut et vers la droite.
  • F1
    Appuyez sur
    F1
    pour activer le bouton mis en surbrillance.
  • Majuscules
    Appuyez sur le bouton
    CAP
    pour mettre plusieurs caractères en majuscules.
  • Insertion/Surimpression
    Appuyez sur le bouton
    INS/SUR
    ou la touche
    Inser
    sur un clavier externe pour basculer entre les modes insertion et surimpression.
  • Flèche gauche
    Appuyez sur le bouton
    <<
    ou la touche Flèche gauche sur un clavier externe pour déplacer le curseur vers la gauche.
  • Flèche droite
    Appuyez sur le bouton
    >>
    ou la touche Flèche droite sur un clavier externe pour déplacer le curseur vers la droite.
  • Echap
    Pour fermer la fenêtre contextuelle sans entrer de chaîne dans la boîte de dialogue
    Connexion
    ou la connexion Valeur, appuyez sur l'un des boutons suivants :
    • Le bouton
      Echap
    • La touche
      Echap
      sur un clavier ou un pavé numérique externe
  • Effacer
    Appuyez sur le bouton
    CLR
    ou la touche
    Supprimer
    sur un clavier externe pour effacer le bloc-notes.
  • Retour arrière
    Appuyez sur Backspace symbol pour supprimer le caractère à gauche du curseur. Maintenez le bouton enfoncé pour supprimer plusieurs caractères.
  • Entrée
    Appuyez sur le bouton ou sur la touche Enter symbol sur un pavé numérique externe ou sur un clavier pour entrer la chaîne dans la boîte de dialogue Connexion ou la connexion Valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal