Utiliser le bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation

Pour entrer les valeurs de chaîne, l'opérateur doit ouvrir le bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation en appuyant sur un bouton Entrée de chaîne activée. Le nombre de caractères acceptés par le bloc-notes dépend de votre configuration du bouton
Entrée de chaîne activée
.
Le bloc-notes ne contient aucun bouton. L'ordinateur doit être équipé d'un clavier ou d'un pavé externe pour pouvoir utiliser et fermer le bloc-notes en incrustation. Si le terminal d'exécution est à clavier, l'opérateur peut entrer des chiffres dans le bloc-notes et fermer le bloc-notes.
Lorsque le bloc-notes est ouvert, les autres objets de l'affichage graphique sont désactivés.
Pour utiliser le bloc-notes en incrustation
  1. Utilisez les touches d'un clavier ou d'un pavé numérique externe pour entrer une chaîne dans le bloc-notes en incrustation.
  2. Appuyez sur
    Entrée
    Enter symbol sur le clavier ou le pavé numérique externe.
    CONSEIL:
    • Si l'affichage graphique est modifié à distance avant que l'opérateur n'appuie sur la touche Entrée du clavier ou du pavé numérique externe, l'incrustation est fermée sans avoir écrit quoi que ce soit.
    • Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est inférieure à 236 pixels de largeur et 44 pixels de hauteur, le bloc-notes en incrustation n'apparaît pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal