Configurer le protocole de transfert du bouton Entrée de chaîne activée

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
, l'interface d'entrée en incrustation écrit une valeur dans la source des données. Utilisez le protocole de transfert de la touche Entrée pour maintenir la valeur à la source des données sur une période donnée, afin de vous assurer qu'elle est lue avant que l'opérateur n'envoie une nouvelle valeur à la connexion Valeur.
CONSEIL:
Pour que ces paramètres prennent effet, vous devez affecter des connexions à la touche Entrée et à son protocole de transfert dans l'onglet
Connexions
.
Pour configurer le protocole de transfert d’un bouton
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Temporisation
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal