Touches du clavier ou pavé numérique externe

Le clavier ou pavé numérique externe comporte les touches suivantes :
  • Insertion/Surimpression
    Utilisez la touche
    Inser
    pour basculer entre les modes insertion et surimpression.
  • Flèche gauche
    Appuyez sur la touche
    Gauche
    pour déplacer le curseur vers la gauche.
  • Flèche droite
    Appuyez sur la touche
    Droite
    pour déplacer le curseur vers la droite.
  • Echap
    Appuyez sur la touche
    Echap
    pour fermer l'interface d'entrée en incrustation sans entrer de chaîne dans la connexion Valeur.
  • Supprimer
    Appuyez sur la touche
    Suppr
    pour effacer le bloc-notes.
  • Retour arrière
    Appuyez sur Backspace symbol pour supprimer le caractère à gauche du curseur. Maintenez le bouton enfoncé pour supprimer plusieurs caractères.
  • Entrée
    Appuyez sur Enter symbol pour entrer la chaîne de caractères dans la connexion Valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal