Configurer l'incrustation d'entrée de chaînes

Utilisez l'onglet
Chaîne
de la boîte de dialogue
Propriétés d'entrée de chaîne activée
pour spécifier l'incrustation que le bouton Entrée de chaîne activée utilisera, le nombre de caractères affichés, les caractères de remplissage de l'affichage et pour indiquer si l'entrée des données sera masquée.
CONSEIL:
Pour utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation plutôt que le clavier, sélectionnez
Options > Incrustation d'entrée de chaînes
dans le menu
Outils
, puis sélectionnez
Utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation
. L'entrée de caractères s'ouvre à la place du clavier lorsque l'opérateur appuie sur un bouton Entrée de chaîne activée, sur les
boutons
Utilisateur
et Mot de passe dans la boîte de dialogue
Connexion
ou sur un bouton
Mot de passe
.
Pour configurer l’incrustation de chaînes
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Cliquez sur l’onglet
    Chaîne
    .
  3. Spécifiez les
    Paramètres d'incrustation
     :
    Incrustation d'entrée de chaînes
    Déterminez si le clavier ou le bloc-notes doit être utilisé. Pour utiliser le bloc-notes, l'ordinateur exécutant l'application doit disposer d'un clavier ou d'un pavé numérique externe.
    Nombre de caractères saisis
    Sélectionnez le nombre maximal de caractères saisis acceptés par l'interface d'entrée en incrustation, jusqu'à 82.
    Caractère de remplissage
    Sélectionnez un caractère pour remplir la chaîne saisie si l'opérateur entre un nombre de caractères inférieur au maximum.
    Lorsque la valeur est envoyée à la connexion Valeur, les caractères de remplissage sont placés après la chaîne que saisit l'opérateur. Ils n'apparaissent pas dans la fenêtre en incrustation.
    Masquer le bloc-notes
    Cochez cette case pour afficher tous les caractères que l'opérateur entre en tant que caractère #.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal