Utiliser le clavier de chaînes en incrustation

Pour entrer les valeurs de chaîne lors de l'exécution, l'opérateur doit ouvrir le clavier de chaînes en incrustation en appuyant sur un bouton Entrée de chaîne activée. Le clavier s'ouvre également lorsque l'opérateur appuie sur les boutons
Utilisateur
et
Mot de passe
dans la boîte de dialogue
Connexion
ou sur les boutons
Ancien mot de passe
,
Nouveau mot de passe
et
Confirmer le mot de passe
dans la boîte de dialogue
Modifier le mot de passe
lors de l'exécution.
Si l'opérateur ouvre le clavier contextuel en appuyant sur un bouton
Entrée de chaîne activée
, le nombre de caractères acceptés par le clavier dépend de votre configuration du bouton.
Lorsque le clavier est ouvert, les autres objets de l'affichage graphique sont désactivés.
Pour utiliser le clavier de chaînes en incrustation
  1. Appuyez sur les boutons de l'interface d'entrée en incrustation ou utilisez les touches d'un clavier ou d'un pavé numérique externe pour entrer une chaîne dans le bloc-notes en incrustation.
  2. Appuyez sur
    Entrée
    (Enter symbol).
    CONSEIL:
    • Si l'affichage graphique est modifié à distance avant que l'opérateur n'appuie sur le bouton Entrée du clavier de chaînes en incrustation, l'interface d'entrée en incrustation est fermée sans produire de résultats.
    • Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est inférieure à 236 pixels de largeur et 208 pixels de hauteur, le clavier de chaînes en incrustation n'apparaît pas.
    • Lors de l'exécution, pour utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation plutôt que le clavier en incrustation, sélectionnez Options > Chaîne en incrustation à partir du menu Outils. Puis cliquez sur la case d'option Entrée de caractères de chaînes en incrustation.
    • Si l'option Masquer le bloc-notes du bouton Entrée de chaîne activée est définie sur True, le bloc-notes de l'entrée de caractères de chaînes en incrustation affiche # caractères à la place des caractères entrés.
    • Le bloc-notes de l'entrée de caractères en incrustation affiche # caractères à la place des caractères entrés quand il est recherché à partir de la boîte de dialogue Modifier le mot de passe ou du bouton Mot de passe de la boîte de dialogue Connexion.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal