Mode de fonctionnement du clavier de chaînes en incrustation lors de l'exécution
Avec la boîte de dialogue Connexion
Lorsque l'opérateur saisit une chaîne dans le clavier en incrustation et appuie sur le bouton
Entrée
:- la chaîne est saisie dans la zoneUtilisateurouMot de passe;
- l'interface d'entrée en incrustation est fermée.
Avec le bouton Entrée de chaîne activée
Lorsque l'opérateur saisit une chaîne dans le clavier en incrustation et appuie sur le bouton
Entrée
:- Si un caractère de remplissage est configuré pour le bouton Entrée de chaîne activée (dans l'ongletGénéral), et que l'opérateur saisit moins de caractères d'entrée que le nombre maximum admis, les caractères de remplissage sont placés après la chaîne de caractères saisie par l'opérateur.
- Les espaces ont une valeur hex de 20.
- Les zéros ont une valeur hex de 30.
- Les caractères FF ont une valeur hex de FF.
- Les caractères nuls ont une valeur hex de 0.Si le nombre de caractères entrés est inférieur à la longueur de point de la connexion Valeur, les espaces restants sont remplis avec le caractère nul.
- La chaîne est écrite dans la connexion Valeur. Le premier caractère est placé dans l'octet d'ordre supérieur du premier mot de l'adresse de connexion, le deuxième caractère est placé dans l'octet de droite du premier mot et ainsi de suite.
- l'interface d'entrée en incrustation est fermée.
- Si le protocole de transfert de la touche Entrée est défini pour le bouton Entrée de chaîne activée, la connexion de la toucheEntréeprend la valeur 1 et les horloges du protocole de transfert démarrent la temporisation.
Fournir une réponse