Mode de fonctionnement du bouton Entrée de chaîne activée lors de l'exécution

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée de chaîne activée
, le clavier ou le bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation s'ouvre. L'opérateur saisit une chaîne alphanumérique dans l'interface d'entrée en incrustation et appuie sur la touche
Entrée
. La chaîne est envoyée à la connexion Valeur à la source des données.
Si l'écran de l'ordinateur qui exécute l'application est trop petit, l'interface d'entrée en incrustation ne s'ouvre pas :
  • Si la résolution de l'écran du terminal est inférieure à 236 pixels de largeur et 208 pixels de hauteur, le clavier d'entrée de chaînes en incrustation n'apparaît pas.
  • Si la résolution de l'écran du terminal est inférieure à 236 pixels de largeur et 44 pixels de hauteur, le bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation n'apparaît pas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal