Configurer les connexions d’un bouton Entrée de chaîne activée

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés d’entrée de chaîne activée
pour configurer des points et des expressions pour le bouton.
Pour configurer des points et des expressions pour un bouton Entrée de chaîne activée
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à ces connexions :
    Valeur
    Une connexion d'écriture. Affectez un point pouvant prendre en charge jusqu'à 82 caractères (octets). Lorsque l'opérateur appuie sur la touche
    Entrée
    , l'application écrit la chaîne alphanumérique dans la source de données du point.
    Si vous n'affectez pas la connexion Valeur, l'incrustation d'entrée n'apparaît pas lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.
    Entrée
    Une connexion d'écriture. Affectez un point à cette connexion. Cette connexion accepte uniquement les valeurs 0 et 1. La connexion détermine la durée pendant laquelle la pression de la touche
    Entrée
    est enregistrée. Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche Entrée.
    Protocole de transfert de la touche Entrée
    Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion réinitialise la connexion Entrée à l'aide de l'option
    Type de réinitialisation du protocole de transfert
    de l'onglet
    Temporisation
    . Utilisez cette connexion pour le protocole de transfert de la touche
    Entrée
     ; la connexion de la touche Entrée est ainsi réinitialisée lorsqu'une valeur est modifiée dans la source de données.
    Si vous attribuez une expression, l'application calcule la valeur de l'expression et réinitialise la connexion de la touche Entrée lorsque la valeur de l'expression remplit les conditions de l'option
    Type de réinitialisation du protocole de transfert
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal