Causes des erreurs d’exécution d’un bouton Entrée de chaîne activée
Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives au bouton dans les diagnostics dans les cas suivants :
Connexions non attribuées
Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, l'interface d'entrée en incrustation ne s'ouvre pas lorsque l'opérateur appuie sur le bouton et l'application enregistre une erreur.
La résolution de l'écran du terminal est trop faible.
Si la résolution de l'écran du terminal est trop faible pour afficher le clavier ou le bloc-notes d'entrée de chaînes en incrustation, ce dernier ne s'ouvre pas et l'application enregistre une erreur.
Valeurs incorrectes
Si le nombre de caractères entrés dépasse le maximum autorisé par le point, l'affichage devient rouge lorsque l'opérateur appuie sur la touche
Entrée
; la chaîne n'est pas envoyée à la connexion Valeur et l'application enregistre une erreur.Fournir une réponse