Utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation
L’entrée de caractères en incrustation est une alternative au clavier de chaînes en incrustation. Pour utiliser l’entrée de caractères plutôt que le clavier, dans le menu
Outils
, sélectionnez Options > Chaîne en incrustation > Utiliser l’entrée de caractères de chaînes en incrustation
.L’entrée de caractères s’ouvre à la place du clavier lorsque l’opérateur appuie sur un bouton Entrée de chaîne activée, sur les boutons
Utilisateur et Mot de passe
dans la boîte de dialogue Connexion, ou sur les boutons dans la boîte de dialogue Modifier le mot de passe
.Pour utiliser l'entrée de caractères de chaînes en incrustation
- Appuyez sur les boutons de l'interface d'entrée en incrustation ou utilisez les touches d'un clavier ou d'un pavé numérique externe pour entrer une chaîne dans le bloc-notes en incrustation.
- Appuyez surEntrée
.CONSEIL:- Lorsque l'interface d'entrée en incrustation est ouverte, l'affichage graphique n'accepte aucune entrée pour les autres objets affichés.
- Si l'affichage graphique est modifié à distance avant que l'opérateur n'appuie sur le bouton Entrée de l'entrée de caractères de chaînes en incrustation, l'interface d'entrée en incrustation se ferme sans avoir produit de résultats.
- Si la résolution de l'écran de l'ordinateur est inférieure à 320 pixels de largeur et 240 pixels de hauteur, l'entrée de caractères de chaînes en incrustation ne s'ouvre pas.
- Si l'option Masquer le bloc-notes du bouton Entrée de chaîne activée est définie sur True, le bloc-notes de l'entrée de caractères de chaînes en incrustation affiche # caractères à la place des caractères entrés.
- Le bloc-notes de l'entrée de caractères de chaînes en incrustation affiche # caractères à la place des caractères entrés quand il est recherché à partir de la boîte de dialogue Modifier le mot de passe ou du boutonMot de passede la boîte de dialogueConnexion.
Fournir une réponse