Utiliser la boîte de dialogue de connexion

Utilisez la boîte de dialogue
Connexion
pour vous connecter au système au moment de l'exécution.
Pour se connecter au système lors de l'exécution
  1. Appuyez sur le bouton de
    connexion
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Connexion
    .
  2. Dans la zone
    Domaine
    , entrez le nom de domaine.
    CONSEIL:
    Si l'option
    Visible
    n'est pas sélectionnée dans l'onglet
    Général
    de la fenêtre
    Propriétés du bouton Connexion
    , la zone
    Domaine
    n'est pas visible.
    Si les deux options
    Visible
    et
    Désactiver
    sont sélectionnées dans l'onglet
    Général
    de la fenêtre
    Propriétés du bouton Connexion
    , la zone
    Domaine
    est en lecture seule.
  3. Tapez le nom d'utilisateur dans la zone
    Nom d'utilisateur
    . Ce nom ne respecte pas la casse des caractères.
    CONSEIL:
    Si l'option
    Masquer l'entrée du nom d'utilisateur
    est sélectionnée dans l'onglet
    Général
    de la fenêtre
    Propriétés du bouton Connexion
    , le nom d'utilisateur entré est masqué à l'aide de #.
  4. Tapez le mot de passe d'utilisateur dans la zone
    Mot de passe
    . Le mot de passe tient compte de la casse des caractères.
L’état de l’opération s’affiche dans la case
Résultat
.
CONSEIL:
  • Si l’application est exécutée sur un ordinateur ne disposant pas d’un clavier ou pavé numérique externe, appuyez sur les boutons
    Domaine
    ,
    Nom d’utilisateur
    et
    Mot de passe
    pour ouvrir le clavier de chaînes en incrustation.
  • Si l'affichage graphique est modifié à distance avant que l'opérateur n'actionne la touche
    Entrée
    , la boîte de dialogue
    Connexion
    se ferme et la connexion est annulée.
  • Pour se connecter au système, soit l'opérateur est configuré avec un ou plusieurs codes de sécurité d'exécution, soit il appartient à un groupe configuré avec un ou plusieurs codes de sécurité d'exécution. Si un système de sécurité est paramétré, l'opérateur doit également avoir un mot de passe.
  • Seuls les utilisateurs configurés dans la sécurité d’exécution ME ou appartenant au groupe configuré dans la sécurité d’exécution ME peuvent se connecter.
  • Si un compte utilisateur est désactivé ou verrouillé, l’utilisateur ne peut pas se connecter, jusqu’à ce que le compte utilisateur soit activé ou déverrouillé.
  • Si l'heure d'un terminal
    PanelView Plus 6
    ou
    PanelView Plus 7
    n'est pas synchronisée avec le contrôleur de domaine, les utilisateurs du domaine ne peuvent pas se connecter à ce terminal avant que son heure ne soit synchronisée avec le contrôleur de domaine.
  • Si vous ajoutez seulement le groupe principal par défaut d'un utilisateur (Utilisateurs du domaine) à Runtime Security, l'authentification de l'utilisateur via le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) échoue sur les terminaux. En effet, l'attribut des membres ne peut pas être renseigné par le biais du groupe principal.
    Pour connecter un utilisateur du domaine sur des terminaux, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Ajoutez directement l'utilisateur du domaine à la sécurité d'exécution lors de la conception.
    • Créez un groupe de domaine (non principal), ajoutez l'utilisateur du domaine au groupe et ajoutez directement ce dernier à Runtime Security lors de la conception.
    • Créez un groupe
      FactoryTalk
      au moment de la conception. Ajoutez des membres, des utilisateurs
      FactoryTalk
      , des utilisateurs de domaine ou des groupes de domaines (non principaux) au groupe
      FactoryTalk
      au moment de la conception et pendant l'exécution.
  • Lorsqu'un utilisateur se connecte, le précédent utilisateur est déconnecté.
  • Si le mot de passe d'un utilisateur a expiré et doit être modifié à la prochaine connexion ou si le mot de passe de l'utilisateur expire dès que ce dernier se connecte, la boîte de dialogue de modification du mot de passe s'affiche pour inviter l'utilisateur à changer de mot de passe.
  • Si un utilisateur lié à Windows appartient à un groupe d'utilisateurs lié à Windows de type Distribution, il ne peut pas se connecter aux applications exécutées sur des ordinateurs de bureau. Pour pouvoir connecter l'utilisateur, définissez le type de groupe d'utilisateurs lié à Windows sur Sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal