Boutons et touches

  • Domaine
    Appuyez sur ce bouton pour afficher le clavier de chaînes en incrustation Utilisez ce clavier pour saisir le nom de domaine et appuyez sur la touche
    Entrée
    correspondante.
  • Nom d'utilisateur
    Appuyez sur ce bouton pour afficher le clavier de chaînes en incrustation Utilisez ce clavier pour saisir le nom d'utilisateur et appuyez sur la touche
    Entrée
    correspondante.
  • Mot de passe
    Appuyez sur ce bouton pour afficher le clavier de chaînes en incrustation Saisissez également le mot de passe utilisateur sur ce clavier et appuyez de nouveau sur la touche
    Entrée
    .
  • Connexion
    Appuyez sur ce bouton pour terminer la connexion.
  • Annuler
    Appuyez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue sans vous connecter.
  • Supprimer
    Appuyez sur cette touche du clavier de l'ordinateur pour effacer la zone dans laquelle le curseur est placé.
  • Retour arrière
    Appuyez sur la touche Backspace symbol du clavier externe ou du clavier numérique pour supprimer le caractère situé devant le curseur. Maintenez le bouton enfoncé pour supprimer plusieurs caractères.
  • Flèche gauche
    Appuyez sur cette touche du clavier externe pour déplacer le curseur vers la gauche.
  • Flèche droite
    Appuyez sur cette touche du clavier externe pour déplacer le curseur vers la droite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal