Créer un bouton de connexion
Créez un bouton
Connexion
pour permettre à l’opérateur de se connecter au système au moment de l'exécution.Pour créer un bouton de connexion
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Gestion des utilisateurs > Connexionou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du bouton.
Fournir une réponse