Configurer les connexions d’un bouton Connexion
Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton de connexion
pour configurer un point ou une expression pour le bouton.Pour configurer les points ou les expressions du bouton Connexion
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression auNom de domaine.CONSEIL:LeNom de domainedoit être de type chaîne.
Fournir une réponse