Problèmes de connexion

Lors de l’exécution, l’opérateur utilise la boîte de dialogue
Connexion
pour se connecter au système. Si la connexion aboutit, l'utilisateur précédent est déconnecté et l'opérateur est connecté.
La connexion échoue dans les cas suivants :
Changement de l'affichage graphique
  • Si l'affichage graphique est modifié à distance avant que l'opérateur n'actionne la touche
    Entrée
    dans la boîte de dialogue de
    connexion
    , la boîte de dialogue se referme et l'utilisateur n'est plus connecté. Si le clavier de chaînes en incrustation est ouvert lors du changement d'affichage, le clavier et la boîte de dialogue se referment.
Utilisateur ou mot de passe inconnu.
  • Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe ne correspond pas aux paramètres définis dans l'éditeur
    Runtime Security
    , l'utilisateur ne peut pas se connecter et un message de diagnostic est consigné.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal