Messages du bouton de connexion enregistrés dans les diagnostics lors de l’exécution

Lors de l’exécution, l’application enregistre les messages d’erreur et d’information relatifs au bouton de
Connexion
dans le journal des diagnostics, dans les cas suivants :
Connexion
  • Si la connexion aboutit, l'application enregistre un message.
  • Si la connexion aboutit, l'application enregistre un message sur l'ID du compte utilisateur\système.
Utilisateur ou mot de passe inconnu.
  • Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe ne correspond pas aux paramètres définis dans l'éditeur
    Runtime Security
    , l'utilisateur ne peut pas se connecter et l'application enregistre une erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal