Insertion d'une valeur de chaîne en tant que variable dans les légendes

Pour insérer une valeur de chaîne pour les contrôleurs PLC5 et SLC en tant que variable
Pour les contrôleurs PLC5 et SLC, il existe deux types de fichiers de données contenant des valeurs de chaînes : ST (Chaîne) et A (Ascii).
  • Lorsque vous utilisez des fichiers de données ST, chaque élément contient 82 caractères. Pour entrer des chaînes à partir d'une table de données ST (Chaîne), parcourez l'élément du tableau de données contenant la chaîne, par exemple ST12:0. Vous n'avez pas besoin d'un affichage de syntaxe supplémentaire et pouvez entrer jusqu'à 82 caractères dans chaque élément.
  • Lors de l'utilisation de fichiers de données A (Ascii), chaque élément contient deux caractères. Pour entrer plus de deux caractères, vous devez ajouter un modificateur Lx (longueur) à la connexion. Pour entrer des chaînes à partir d'une table de données A (Ascii), parcourez d'abord l'élément du tableau de données contenant la chaîne, appelée A9:0. Ensuite, ajoutez une virgule et un modificateur Lx avec une valeur, par exemple A9:0, et L10 affiche 20 caractères. Pour afficher l'intégralité des 82 caractères pris en charge par Entrée de chaînes et Affichage de chaînes, utilisez la syntaxe suivante : A9:0,L4.
Pour insérer une valeur de chaîne pour les contrôleurs Logix
  • Pour les contrôleurs Logix, il existe un type de données chaîne prévu pouvant contenir des valeurs de chaînes. Pour entrer des chaînes à partir d'un point de type données de chaîne, parcourez le point de chaîne qui contient la chaîne, par exemple MyString. Vous n'avez pas besoin d'un affichage de syntaxe supplémentaire et pouvez entrer jusqu'à 82 caractères dans chaque élément.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal