Mode de fonctionnement du protocole de transfert de la touche Entrée lors de l'exécution

Lorsque le bouton
Entrée
d'un objet est enfoncé, l'objet écrit une valeur dans la source des donnés. Utilisez le protocole de transfert de la touche
Entrée
pour conserver la valeur dans la source des données pendant une période de temps donnée ; ainsi, cette valeur sera assurément lue avant que l'objet ne la remplace.
Vous pouvez entrer le protocole de transfert de la touche
Entrée
avec les objets suivants :
  • Bouton Entrée de chaîne activée
  • Sélecteur de liste de contrôle
  • Bouton Entrée numérique activée
  • Point de curseur d'entrée numérique
Utiliser des objets dans l'affichage graphique
  • Avant la réinitialisation de la connexion Entrée sur 0, l'opérateur peut modifier d'autres objets dans l'affichage graphique.
  • Si l'opérateur appuie sur la touche
    Entrée
    (à l'aide d'un bouton Touche ou d'un clavier ou d'un pavé en incrustation) pour un objet dont la connexion Entrée n'a pas encore été réinitialisée, l'application enregistre une erreur.
Modifications de l'affichage graphique
Si l'affichage graphique est fermé, la connexion Entrée est remise à 0 et la durée du protocole de transfert est également réinitialisée. Concrètement, le protocole de transfert est annulé.
Pour configurer un objet pour le protocole de transfert
Le protocole de transfert de la touche Entrée fonctionne en définissant la connexion Entrée de l'objet sur 1. Jusqu'à ce que la connexion Entrée soit réinitialisée sur 0, aucune nouvelle valeur ne peut être envoyée à la connexion Valeur.
Il existe deux manières d'utiliser le protocole de transfert de la touche
Entrée
 :
  • Maintenir la valeur à la source de données pendant une durée définie.
  • Maintenir la valeur à la source de données jusqu'à ce que la source de données informe FactoryTalk View que la valeur a été lue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal