Créer un sélecteur de liste de contrôle
Le sélecteur de liste de contrôle permet de sélectionner un processus ou une opération à partir d'une liste d'états. La liste est mise en surbrillance pour afficher l'état actuel et l'opérateur peut faire défiler une liste pour sélectionner un état différent. La valeur affectée à l'état sélectionné est écrite dans la source des données.
Lorsque l'objet Liste de contrôle est sélectionné, l'opérateur peut faire défiler la liste et sélectionner des états à l'aide des boutons Touche ou des touches fléchées et de la touche
Entrée
du pavé numérique ou du clavier de l'ordinateur. De même, les boutons Touche peuvent être directement liés au sélecteur de liste de contrôle, pour qu'ils puissent fonctionner même si le sélecteur n'est pas sélectionné.Pour créer un sélecteur de liste de contrôle
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Avancés > Sélecteur de liste de contrôleou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du sélecteur.
- Cliquez deux fois sur le sélecteur pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du sélecteur, ses états et ses points et si le protocole de transfert de la touche Entrée doit être utilisé.
Fournir une réponse