Causes des erreurs d’exécution d’un sélecteur de liste de contrôle

Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives au sélecteur de liste de contrôle dans les diagnostics dans les cas suivants :
Connexion Valeur non attribuée
Si la connexion Valeur n'est pas attribuée :
  • Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
  • Le curseur reste sur l'état non sélectionné.
  • La barre de surbrillance n'apparaît pas.
  • L'application enregistre une erreur.
Valeurs incorrectes
Si la valeur d'un état est trop importante pour le type de données du point attribué à la connexion Valeur ou si la valeur ne figure pas dans la plage des valeurs minimale et maximale du point attribué.
  • L'application n'écrit pas la valeur dans la connexion Valeur.
  • La surbrillance ne change pas.
  • L'application enregistre une erreur.
Par exemple, la valeur de l'état est trop grande pour le type de données du point si votre source de données est
PLC-5®
, la valeur de l'état est 2 147 483 647 et le point attribué est un point entier utilisant l'adresse N7:0. Les points de nombre entier ont une plage de –32 768 à 32 767 uniquement.
Si le protocole de transfert de la touche Entrée est configuré et que l'option
Ecrire sur entrée
est sélectionnée dans l'onglet
Général
, la connexion Entrée n'est pas définie sur 1 et le décompte du protocole de transfert ne démarre pas.
Protocole de transfert de la touche Entrée actif
Si le protocole de transfert de la touche Entrée du sélecteur de liste de contrôle est toujours en vigueur lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
 :
  • Rien n'est écrit sur la connexion Valeur.
  • Le curseur reste sur l'état non sélectionné et la surbrillance reste sur l'état sélectionné.
  • La connexion de la touche Entrée conserve la valeur 1 et les temporisateurs du protocole de transfert continuent à fonctionner.
  • L'application enregistre une erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal